结果:找到"电源管理 电源并联 同步",相关内容1000条
  • AP3466支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片
  • AP3466是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压4-30V范围内可实现3.6A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,设定输出1.8V到28V的稳定电压。AP3466具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3466采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3466工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。AP3466内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。AP3466不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外AP3466包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: AP3466 支持宽压输入的降压 芯片 发帖人:供应元器件IC 发帖时间:2023-09-14 10:15:00
  • 两轮车充电桩解决方案:高效保护充电安全
  • 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。两轮车充电桩解决方案上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC模块的高效通信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 充 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-06-15 11:24:00
  • 高效提升电池寿命和安全性|基于ACM32MCU的BMS应用方案
  • 电池管理系统(BMS)通过监控电池的状态,智能化管理及维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命,有效保障设备安全。BMS电池管理概述BMS,即电池管理系统(BatteryManagementSystem),随着锂电池的广泛应用,BMS作为锂电池的“保姆”也越来越被大众所关注。相较于传统电池,锂电池具有更好的能力密度,更高的工作电压,更低的放电率。但锂电池在面对过充、过放等问题时,相对脆弱。由于锂电池组在生产制造和使用过程中存在的差异性,会导致电池单体之间天然就存在着不一致性。这种不一致性主要表现在单体容量、内阻、自放电率、充放电效...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-20 10:41:00
  • SL1585DC24V转12V5V3.3V同步降压恒压芯片
  • SL158530V3A500kHz同步降压芯片描述SL1585是一款高频、同步、整流、降压、开关模式转换器,内置MOSFET。它提供了一种非常紧凑的解决方案在宽输入电源范围内实现4A峰值输出电流,具有出色的负载和线路调节能力。SL1585需要最少数量的现成外部元件,节省空间,提供ESOP8封装。特点4V至30V的宽工作输入范围内部软启动3A持续输出电流输出可调范围为0.925V固定500kHz开关频率集成内部补偿不需要肖特基二极管热关机打嗝模式下的短路保护内置过电流限制-40℃至+85℃温度范围内置过压保护提供ESOP8封装应用领域闭路电视摄像机蓄电池充电器平板电视和显示器分布式电力系统电路图
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DCDC 降压 芯片 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-07-09 10:39:00
  • 多节锂电(2~4节)同步升压管理芯片ZCC6983
  • 特性■3.0Vto5.5VOperatingInputVoltage■Upto26VSustainableVoltage■Upto2AConfigurableChargeCurrentforBatterywith2~4CellsinSeries■ConfigurableInputVoltageLimit■ChargeStatusIndication■ConstantVoltageSelectable■ProgrammableChargeTimeout■ThermalRegulationProtection■ExternalShutdownFunction■InputVoltageUVLOan...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 多节锂升压 发帖人:四维电子 发帖时间:2021-12-31 16:40:00
  • 5V3A同步整流降压IC远翔电源管理降压芯片FP6165ADXR-G1SOP-8L
  • 描述FP6165是一种高效电流模式同步PWM直流-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低传导损耗。为了延长便携式应用的电池寿命,低辍学操作支持100%占空比。关机模式还有助于节省当前的消耗。FP6165封装在MSOP-10L、DFN-10L和SOP-8L中,以减少PCB空间。特色➢输入电压范围:2.5至5.5V➢可调输出电压从0.6V至VIN➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%)➢输出电流:3A(最大)➢占空比:0~100%➢内部固定PWM频率:1.5MHz➢低静止电流:100μA➢无肖特基二极管需要➢内置软启动➢电流模式操作➢过...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 降压芯片、整流降压IC FP6165 发帖人:Amyqing 发帖时间:2021-12-02 17:16:00
  • 超低待机功耗同步升压DC-DC
  • 概述OC6819是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压DC-DC,待机电流仅6uA。OC6819采用固定导通时间的PFM控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持高的转换效率。OC6819外围仅需3个元件,即可实现将低输入的电池电压转换到所需要的工作电压。OC6819采用专利的控制技术,具有超低待机功耗和轻载高效的特点。OC6819能够在保持输出电压升压稳压条件下实现输入电流仅15uA,尤其适合对待机时间要求高的应用。OC6819采用SOT23-3封装。特点超低待机功耗:6uA高效率:可高达93%最大工作频率:250KHz输出电压:1.8~3.6V(步进0.1V)启动电压:0.9V低纹波、低噪...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: dcdc,ic 发帖人:启烨科技小兰 发帖时间:2021-10-12 11:01:00
  • 请教:电源管理芯片SYNC引脚的使用
  • 好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关、外部电感),只要SYNC输入同步时钟,就可以并联输出吗?这里的并联我指的是电路上多个SW引脚接一起,然后只使用一个LC滤波器。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:木须柿子不放糖 发帖时间:2019-12-20 20:49:00
  • GD32E231试用移动电源管理
  • 移动电源管理用来控制电压,电流,同时在显示屏上显示电量。正在调试完善中
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: 移动 发帖人:观海yangquan 发帖时间:2019-05-17 14:07:00
  • 电源管理芯片TB5812是开关的芯片
  • 这个只是一个统称,每个笔记本的电源芯片有很多的,而且型号也很多有的还有程序。这个一般笔记本有十几个电源相关芯片的。一般来说供电芯片指的是单独产生某些电压的芯片和相关元件电路,电源管理芯片一般是管理这些供电芯片给他们信号或开关的芯片。银联宝科技主要的电源管理芯片是开关的芯片。例如芯片TB5812。电源管理芯片TB5812可以用于5V2A充电器电源方案其原因是:外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。TB5812采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB58...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 芯片,开关芯片 发帖人:ACDC开关电源芯片 发帖时间:2018-09-26 11:11:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: